This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102A:接受DirectPath输入的放大器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/770056/pcm5102a-amplifiers-that-accept-directpath-input

部件号:PCM5102A

您好,

我正在使用PCM5102A DirectPath DAC设计音频解决方案。

我正在尝试查找接受DirectPath地面中心信号作为输入的TI放大器IC的列表

具体来说,我正在寻找高保真度>25W 7V-20V (大约)单电源功率放大器和3.3V单电源耳机放大器(单声道或立体声)。

我在这里问的原因是TI在线目录似乎不允许除通用模拟/数字/PWM选项之外的输入类型过滤。

我观察过的大多数电流的输入电压范围为-0.3V至Vcc+0.3V,显然不起作用。

如何查找满足此要求的TI产品列表?

附注:我仍在学习,如果我忽略了一些明显的事情,我表示歉意

谢谢!

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    耶利米你好,

    这里的关键是您正在寻找单电源放大器。 通常,如果放大器是单电源,则需要输入的直流偏移。 我们对此有一些例外。 例如,TPA6047A具有与PCM5102A类似的集成式充油泵,因此它将产生自己的负电源。 这些充电泵的电流输出受限,因此您不会在这些泵上看到高功率输出。
    我们的单电源D类设备对输入有偏移要求,但这些通常是高阻抗输入。 这意味着可以使用简单的直流阻塞,交流耦合电容器来分离DAC的0V中心输出和放大器的~3-4V中心输入。

    观看此视频:training.ti.com/designing-premium-audio-system
    大约9:30,我们讨论了使用PCM5102A的D类输入。

    祝您好运!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Paul提供了非常丰富的回答! 我将查看交流耦合以偏置信号。
    此致,
    杰瑞