This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5242:记录PCM5242和充电泵电容和可能的错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5242, TPA6120A2, PCM1794, PCM1794A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769515/pcm5242-documentation-of-pcm5242-and-charge-pump-capacitances-and-possible-errors

部件号:PCM5242
主题中讨论的其他部件: TPA6120A2PCM1794PCM1794A

您好,

在检查PCM5242数据表时,是否可以提供以下信息:

1.第71页提供了PCB布局,并建议将电容器连接到DVDD (引脚4)和CPVDD (引脚5)。 为电容器建议了哪些类型的值? (我假定不是基于陶瓷(NPO,C0G,X7R等),因为音频输出电源。)

2.第71页的引脚6表示CPAPP,根据第4页的引脚功能表,CPAPP应该是CAPP。

3.第4页和第71页表示充油泵的负电源为CAPM,这是否应为CAPN,其中'N'表示负?

4.有关职位:

https://e2e.ti.com/support/audio/f/6/t/76.5981万?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=pcm5242 % 20Charge %20pump

表示允许的最小负载为5Kohm。 如果输出频率为10kHz,则根据第44页电路(图66),输出所看到的负载为4.64kohms,这忽略了任何进一步降低此频率的负载。 第44页上的文字还说明了单端模式的使用仍然是一个470欧姆的串联并联电容器。 因此,使用基于运算放大器的滤波器将进一步加载输出,除非您使用的高电阻值会增加系统噪声。

数据表中未提及最小5Kohm负载。 因此,最小5Kohm是否表示输出引脚10,111213???

5.第44页上的图66的针脚编号错误为6,7,8和9,如上所示应为10,11,12,13。

谢谢,此致,

Richard。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Richard:

    我同意,数据表至少是有问题的!

    以下是我对您个人问题的评论:

    1. CPVDD和DVDD可以是X7R/X5R陶瓷。  虽然听声爱好者喜欢高质量电解电容器(它们在应用中运行良好),但大多数商业设计人员宁愿将BOM成本花费在低噪声电源上,这样去耦电容就不那么重要了。  我建议在非常靠近引脚的位置使用0.1uF保护罩,在设备附近使用更大的2.2uF-10uF保护罩。

    2/3。  这些似乎是打字错误。  CAPM/N通常交换为'minus'和'neg'。  我会将此评论转发给系统团队。

    4.最小负载阻抗可在输出规格表中找到。  这被视为'DC'载荷。 在输出阶段必须小心,不要有违反此规格的直流耦合负载。  

    这适用于OUTxy引脚。  

    5.是的,这些针脚是错误的-我从未注意到! 我也会将其转发给我们系统的团队。

    感谢您对数据表的认真检查,我们非常感谢您的反馈!

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    感谢您的回复。
    参考答案4,我确实看到了规格,但这意味着单端或差分输出电压要求负载为5kohms,IC的输出阻抗为5Kohm,因此您必须匹配输出阻抗。

    如果您查看数据表的第60页,则使用TPA6120A2的示例具有1.61kohms的直流至地电阻,明显低于所需的5kohms。

    数据表可能需要说明输出引脚的最大电流,或者5千欧姆用于所需的2.1伏/4.2伏单端/差分输出电压。

    如上所述,10kHz时的单端滤波器示例的阻抗为4.64kohms,20kHz时的阻抗要低得多。 那么,5kohms是与PCM5242上的恒定电流源有关?还是与直流输出级能力的电源有关?

    如果数据表中有一个示例输出滤波器电路(如PCM1794第21页,图25所示),其中差分滤波器使用360欧姆电阻, 这些电阻被修改为5kohms (C相应变化),以确保运算放大器正/负输入节点处的虚拟接地提供到PCM5242输出的5kohms直流路径?

    谢谢,此致,
    Richard。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    关于PDS第60页中的应用示例,您已经找到了我对整个数据表最大的抱怨! 我个人没有创建此电路-并且它违反了最小负载阻抗规格! 幸运的是,这确实对设备的功能产生了可怕的影响,因为5kOhm是一个非常保守的限制。 如果您查看PCM51xx数据表(器件的单端版本),则限制为1kOhm。 因此,如果输出是差分,则此限值应约为2kOhm,但在最初的设计时间还有其他一些问题。 负载阻抗极限实际上由充油泵的能力决定。 此充电泵可提供的最大电流受飞动电容器值(CAPN/CAPP),存储电容器(VNEG)和切换频率的限制。 如果输出负载过大,此存储电容器将开始下降,因为泵无法完全重新充电。 因此,负载阻抗根据假定的最坏情况充油泵性能而受到限制。

    我有一个用于应用图形的板,它工作正常,但它有为充油泵选择的组件。

    因此,负载阻抗规格应应用于直流负载。 尽管频谱间的阻抗比5Kohm小得多(显然是为了减弱高频下的输出),但这些频率下的输出能量极少,主要只是噪声。

    我真的不理解您对PCM1794A电路中的变阻抗放大器的评论。 我同意,如果存在违反5Kohm规格的已知直流负载,则需要输出缓冲区。

    如果您对设备PDS有更多疑问,请告诉我。

    谢谢!
    保罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:
    感谢您的回复和解释。

    在最低输出负荷的具体规格方面,这种情况令人困惑,所提供的例子,特别是所要求的规定的高值。

    关于PCM1972A的变速阻抗放大器的评论只是为了在数据表中提供一个工作电路示例,以说明已确认的设计。 正如您所指出的,高频下的音乐能量要少得多,因此这些频率下阻抗的任何降低都不是问题。 除非您发送测试音来描述系统-但这将是短暂的能量。

    再次感谢各位的答复--我没有任何问题。

    此致,
    Richard。