This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320DAC3100-Q1:短路保护阈值

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320DAC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760407/tlv320dac3100-q1-threshold-of-short-circuit-protection

部件号:TLV320DAC3100-Q1
主题中讨论的其他部件:TLV320DAC3100

您好,

根据说明,相关螺纹上的短路保护阈值为500mA。

我知道这是参考价值。

如果您有任何数据,您能否向我展示此值的分散情况?

在VDD=5V,输出功率小于1.4W的情况下,短路保护是否工作?

下图基于数据表上的典型值。

此致,

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    我的一位同事将在第二天内回答您的问题。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    遗憾的是,相关线程上描述的当前阈值是在基准测试中测量的接近值。 因此,没有其他数据可以显示这种分散。

    但是,TLV320DAC3100具有D类和耳机驱动器过电流保护。 始终启用此保护。 因此,如果输出达到此电流值或驱动器输出处存在短路,设备将进入受保护状态。 如果您的上图中的值得到尊重,则不会存在启用此保护的风险。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.