This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:是否可以将TPA3255用作M1=0和M2=0的4 SE输出?

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/760264/tpa3255-can-i-use-tpa3255-as-4-se-output-with-m1-0-and-m2-0

部件号:TPA3255

你(们)好  

在我们的应用中,它们是对可支持4 x SE或2 x BTL的相同PCB的要求。

我们想知道,如果我们保留 M1=0和M2=0,我们是否可以使用 4 x SE的TPA3255?

谢谢!

Py Tsai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PY:
    我们正在对此进行调查,并将在不久后回复您。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,PY:

    当模式针脚设置为BTL配置时,您无法在SE模式下使用设备。 原因是当您尝试从一个半桥接器输出电流时,BTL中启用的保护将关闭输出,而该半桥接器不会返回到另一个半桥接器(直流扬声器保护)。

    Justin