请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3255 你(们)好
在我们的应用中,它们是对可支持4 x SE或2 x BTL的相同PCB的要求。
我们想知道,如果我们保留 M1=0和M2=0,我们是否可以使用 4 x SE的TPA3255?
谢谢!
Py Tsai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.