This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5100:关于PCM5100 DAC上的输出低通滤波器

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/769731/pcm5100-about-the-output-low-pass-filter-on-pcm5100-dac

部件号:PCM5100

您好,

PCM5100 DAC输出的建议LPF为470E和2.2nF,提供约154KHz的切断频率。

为了最大限度地减少BOM中的独特零件,我想使用切口约为153KHz的316E和3.3nF。

我想知道修改是否可以,或者是否会对性能产生不利影响。

谢谢!!

谨致问候,

拉温德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ravindra,

    这种修改是可以的。 PCM510xA器件的带外噪声起始频率约为190kHz,因此如果FC低于该频率,则可以正常工作。

    谢谢!
    保罗