This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505:电路设计问题

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/759550/tas2505-circuit-design-problem

部件号:TAS2505

你(们)好

请帮助确认以下问题。

1. 针脚的散热垫是否连接到GND或AGND?

2.规格中提到了关机功耗。 但不清楚如何进入关闭模式,只需下拉RST?

3. 以下电路是否有任何修正?

谢谢你

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jerry:

    以下是对您的问题的一些评论:
    1.您可以使用IC下方的垫作为AGND和GND的星形连接,您应该将垫连接到提供最佳散热的GND平面。 明天我将确认*VSS引脚和PAD之间的关系。
    2.向下拉RST应能提供低功耗。 如果要在不重置设备的情况下启用低功耗,可以通过寄存器写入来禁用D类驱动程序,PLL,DAC和模拟块。 也许最简单的方法是拉下RST,然后重新初始化设备。
    3.您应该像为AVDD和DVDD那样为IOVDD添加去耦合帽。 请确保AINx从未启用,如果您认为在某个点可以启用这些,您可以将电容器添加到GND,以防止输入引脚处的任何偏置与GND短路。 或者,您也可以按照数据表布局指南中的说明将AINx引脚短接在一起。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ivan

    非常感谢。

    杰瑞
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杰瑞,

    只是一个后续评论。 PAD和*VSS引脚之间没有内部连接,因此可以将其连接到AGND或GND。 仍有人建议使用电极垫作为接地的星形连接,并将其连接至最佳散热平面。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师-低功率音频和执行器