请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TAS5548 您好,
我写这封信只是想问,要为pin VR_ANA放置哪种外围组件。
SHE数据表上的引脚描述显示,'此端子和AVSS_PLL之间应连接一个0.1 µF Ω 低ESR电容器。 此终端不得用于为外部设备供电。"
数据表上的布局指南提供了此类示意图。 我不了解VR_ANA和PLL_FLTP之间使用的组件,以及PLL_FLTM和AVSS之间使用的组件,
您能就此提供帮助吗?
谢谢!
Jim。