Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPS3801
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3221 主题: TPS3801中讨论的其它部件
大家好,我正在尝试5.1 音频系统的第一个D类放大器。
我对IC模拟输入的电压范围(如使用单端输入)有疑问。 在数据表中,它表示输入的绝对最大额定值为-5V 0.3 至5.5V,但在电气特性中,它表示最大输入电压摆动为+/-2.8V。 这让我有点困惑。
问题是,我设计它时使用的是一个仅正极电源,所以我将输入偏置为电路中混频器和交叉部分之前的2.5V。
我的问题是:
- TPA3221是否支持偏置输入?
- 使用单端输入时,是否可以获得全部112W@3欧姆? 或者我需要差分输入才能实现全面绩效?
- 是否可以使用电路监控器TPS3801按住复位引脚以关闭功能?