This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3221:对仅正极电源的输入进行偏置

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3221, TPS3801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/768950/tpa3221-biasing-the-input-for-positive-only-power-supply

部件号:TPA3221
主题: TPS3801中讨论的其它部件
大家好,我正在尝试5.1 音频系统的第一个D类放大器。
我对IC模拟输入的电压范围(如使用单端输入)有疑问。 在数据表中,它表示输入的绝对最大额定值为-5V 0.3 至5.5V,但在电气特性中,它表示最大输入电压摆动为+/-2.8V。 这让我有点困惑。
问题是,我设计它时使用的是一个仅正极电源,所以我将输入偏置为电路中混频器和交叉部分之前的2.5V。
我的问题是:
  • TPA3221是否支持偏置输入?
  • 使用单端输入时,是否可以获得全部112W@3欧姆? 或者我需要差分输入才能实现全面绩效?
  • 是否可以使用电路监控器TPS3801按住复位引脚以关闭功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将请我的同事帮助您解决您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向上+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    让我们看看我能否回答这些问题:

    1. 是的。  TPA3221有自己的偏颇之处。  因此,为什么放大器的输入端有直流阻隔盖。
    2. 只需一个单端输入,即可从设备获得全部输出功率。  只需记住选择正确的增益设置。
    3. 实际上,您不需要使用TPS3801。  但是,您希望能够控制重置引脚。

    希望这澄清了事情!

    此致,

    Robert Clifton