This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM624-Q1:是否在开路故障条件下也设置短路故障

Guru**** 2484845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1092920/pcm6240-q1-does-an-open-fault-condition-also-set-shorted-faults

部件号:PCM624-Q1

您好,

根据PCM6xx0-Q1故障诊断功能文档

3.1 3输入开路

当检测到断路情况时,此故障会触发,这种情况是由前两个故障的组合引起的。

此故障可通过两种方式触发:

  1. INxP与MICBIAS短路,INxM与GND或2短路。 INxP对地短路,INxM对MICBIAS短路

 

当满足此条件且PCM6xx0设备确定存在断路时,是否还会设置对地短路和对MICBIAS短路故障?  

谢谢!

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    之前确定输入断路故障的两个故障也应触发。

    此致,

    Jeff