请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM624-Q1 您好,
3.1 3输入开路
当检测到断路情况时,此故障会触发,这种情况是由前两个故障的组合引起的。
此故障可通过两种方式触发:
- INxP与MICBIAS短路,INxM与GND或2短路。 INxP对地短路,INxM对MICBIAS短路
当满足此条件且PCM6xx0设备确定存在断路时,是否还会设置对地短路和对MICBIAS短路故障?
谢谢!
Alex