主题中讨论的其他部件: TAS5630
尊敬的先生
我们为客户服务,他们需要在PBLT模式下设计2 x tpa3255,并与300W o/p与0.01 THD同步
我们已经完成了设计,但遇到了问题
我们在 PBLT模式下使用2 x tpa3255,每个为175W o/p
但是,当我们检查 2 tpa3255的输出 时,在 主中继器重置后(每次),其工作正常大约为70W
从属设备工作正常,支持170瓦。
请支持在PBLT模式下同步2 x tpa3255的设计。
此致
Rajesh先生
rramesh@hubbell.com
rameshrajesh321@gmail.com