This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:在PBLT模式下需要设计2 x TPA3255

Guru**** 2342690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TAS5630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597177/tpa3255-need-design-for-2-x-tpa3255-in-pblt-mode

部件号:TPA3255
主题中讨论的其他部件: TAS5630

尊敬的先生

我们为客户服务,他们需要在PBLT模式下设计2 x tpa3255,并与300W o/p与0.01 THD同步

我们已经完成了设计,但遇到了问题  

我们在  PBLT模式下使用2 x tpa3255,每个为175W o/p

但是,当我们检查 2 tpa3255的输出 时,在 主中继器重置后(每次),其工作正常大约为70W

从属设备工作正常,支持170瓦。

请支持在PBLT模式下同步2 x tpa3255的设计。

此致

Rajesh先生

rramesh@hubbell.com

rameshrajesh321@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,R. Rajesh,

    让我确认我了解您的问题:
    您的系统具有2 x TPA3255,它们均采用PBTL配置,一个作为从机,另一个作为主机。 当您增加输入信号时,主控制器将在大约70W时关闭,但从设备上不会出现此问题。 从属设备的工作功率为170 W

    我认为我有必要查看您的示意图,以便我找到问题。 一个可能的问题是,如果您在通道C和D上有上拉电阻器。这在过去给客户带来了问题–请参阅此处的E2E论坛 。e2e.ti.com/.../211.0084万

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dan

                   我在下面附上了我们的设计,但做了一些更改。

    如您所述,需要更改上拉和通道C和D中的其他操作已完成,并且它与GND短路  

    即使同样的问题再次发生

    现在THD是170W的3 % (以前是1 % THD)

    请提出任何对策

    此致

    Rajesh先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,R. Rajesh,

     

    我在原理图中看到了一些我认为会引起问题的东西。

    1. OSC_IOP和OSC_ion不应具有100k电阻器。 它们应直接连接到另一台设备。

    2. M1和M2不应通过10k电阻器连接。

    3. 对于PBTL,输入C和D应直接接地。

    4.  从属设备上的Freq_ADJ 应直接连接到DVDD,而不是通过10k电阻器连接。

     

    要检查您的设计,您可以将我们的EVM原理图用作此处的指南。http://www.ti.com/lit/df/slar129a/slar129a.pdf

    您也可以使用我们的设置指南和配置工具。

    http://www.ti.com/lit/zip/slac733

     

    原理图有点难阅读,但对于您的设计,它看起来像是PVDD=35V。 TPA3255将根据电源电压和负载限制输出功率。 参见图23。 7.11 典型特性中的输出功率与电源电压,PBTL配置。

    http://www.ti.com/product/TPA3255/datasheet/specifications#SLASE408255</s>40.8255万

     

    请告诉我上述任何修复程序是否有效。

    此致,

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dan

    感谢您的宝贵建议  

    我已按照您现在建议的方式进行了更改,其工作功率为300瓦

    但是,300W系统的THD是围绕2.4 % 的

    请建议对此问题采取任何对策。

    此致

    Rajesh先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,R. Rajesh,

     

    看起来我们正在找一个地方! 主设备和从设备在300W时是否都达到此THD+N级别?

     

    您使用PBTL中的TPA3255行驶的负载是多少? PVDD使用什么电压? 您可以在数据表中看到PVDD = 51V时4欧姆负载的功率输出。 请参见图19。 总谐波失真+噪声与输出功率。 它看起来非常接近2.8 %  300瓦。

    http://www.ti.com/product/TPA3255/datasheet/specifications#SLASE408255</s>40.8255万

     

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dan

    我们使用变压器和33.3ohm电阻负载连接2 x tpa3255

    但我们的客户在  300瓦时实现了低于1 % 的THD,2 x TAS5630,负载为33.3欧姆

    请建议对此问题采取对应措施

    此致

    Rajesh先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dan

    使用0.1uf的起动电容器代替O.047uf可能会导致THD增加

    此致

    Rajesh先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的Dan

    我们  使用变压器和33.3ohm电阻负载连接2 x tpa3255

    但我们的客户在  300瓦时实现了低于1 % 的THD,2 x TAS5630 ,负载为33.3欧姆

    请建议对此问题采取对应措施

    PS:I使用0.1uf的起动电容器代替O.047uf可能会导致THD增加

    此致

    Rajesh先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的Dan

    我们使用变压器和33.3ohm电阻负载连接2 x tpa3255

    但我们的客户在300瓦时实现了低于1 % 的THD,2 x TAS5630,负载为33.3欧姆

    请建议对此问题采取对应措施

    PS:I使用0.1uf的起动电容器代替O.047uf可能会导致THD增加

    此致

    Rajesh先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,R. Rajesh,

    很抱歉回复延迟。
    您能否回答以下问题:

    1. PVDD的供电电压是多少?
    2.在2.8 % THD下,主设备和从设备是否都达到300瓦?
    3.变压器的回转比是多少?
    4.您在哪里测量输出? 在LC过滤器之前? 在变压器之前? 在变压器之后?
    5.如果可以,您是否可以为您的设置连接电源扫描与THD扫描?

    谢谢!