This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2005D1:使用差分和单端查看TPA2005D1

Guru**** 2534900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2005D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/599063/tpa2005d1-to-review-tpa2005d1-with-differential-and-single-ended

部件号:TPA2005D1

您好,LPAA团队,

我们从客户那里获得了一个面向STB项目的TPA2005D1机会。

1.您能否查看差分和单端示意图?

他们还要求查看客户的Rinput calcululation Excel工作表和Cinput Caculation Excel工作表?

 

 

2.    基于TPA2005D1数据表,RL1和RI2连接 在引脚内。

它是否适合TPA2005D1的连接?

谢谢你。

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,TaeHo Kim,

    1)两个原理图都正确,但始终建议使用差分输入来避免爆音等问题。 输入电阻器和电容器的计算似乎是正确的。
    2)这不会影响设备的行为,因为输出在差分模式下工作。这意味着设备会放大两个输入电压之间的差异,并且由于它们具有不同的相位,因此连接不会影响输出。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师