This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766 XSMT/UVP PIN's配置问题

Guru**** 2346630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598527/tas5766m-question-of-the-tas5766-xsmt-uvp-pin-s-configuration

部件号:TAS5766M

您好,先生:

XSMT/UVP是一个多功能引脚。 请告知您其默认功能是XSMT还是UVP? 我们可以从寄存器B1R5中判断出来吗?



但是  ,它在默认情况下似乎是XSMT,因为我们可以在将逻辑低电平应用于此信号时将TAS5766静音:
PPC3的编码:



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年26月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    XSMT/UVP的功能取决于感应电压动态的上升时间和/或下降时间。

    当上升/下降时间小于20 ns时,PIN将启动软取消静音/静音。

    当上升/下降时间超过 6毫秒时,引脚将启动UVP。

    谢谢!

    徐耀华

    德州仪器(TI)