主题: TLV320AIC23中讨论的其它部件
我的客户询问以下有关TLV320AIC23B的问题:
软件团队在使用此编解码器时遇到了多个问题(信道反弹,不同位置的MSB位,样本数据包顺序不一致),但发生这种情况时,软件重置或硬关机后再开机解决了这一问题,直到下一个引导周期。
问题:TI以前是否见过此类投诉?
我们正在旋转设计,我想解决这个问题。
TLV320AIC23的数据表显示:DVDD不得超过BVDD 0.3V;BVDD不得超过AVDD 0.3V或HPVDD 0.3。 我们的批量生产设计满足以下要求:a. AVDD = HPVDD = 3.0V (这是从3V电源的LDO创建的) b. BVDD = DVDD = 3V。 我们的设计符合数据表规范。
另有一篇文章SLEA037说明电源电压与数据表的要求不同,请参阅" 4.1 电源限制"您能否告诉我们什么是正确的电压规则,以及电源是否有通电顺序?
我们是否发现与客户报告的问题类似的问题? 应用说明(SLEA037)中所述的电源电压限制是否是他们所看到问题的原因? 本应用手册中包含的信息是否有效? 该文件仍作为初步文件列出。 请告诉我他们是否应遵循数据表规格的应用说明。
是否有任何其他问题可能导致客户多年来使用此IC时遇到的问题?
感谢您的帮助!
Richard Elmquist