This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:TLV320AIC23B电源问题

Guru**** 2346240 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/597976/tlv320aic23b-tlv320aic23b-power-supply-questions

部件号:TLV320AIC23B
主题: TLV320AIC23中讨论的其它部件

我的客户询问以下有关TLV320AIC23B的问题:

软件团队在使用此编解码器时遇到了多个问题(信道反弹,不同位置的MSB位,样本数据包顺序不一致),但发生这种情况时,软件重置或硬关机后再开机解决了这一问题,直到下一个引导周期。

问题:TI以前是否见过此类投诉?

我们正在旋转设计,我想解决这个问题。

TLV320AIC23的数据表显示:DVDD不得超过BVDD 0.3V;BVDD不得超过AVDD 0.3V或HPVDD 0.3。 我们的批量生产设计满足以下要求:a. AVDD = HPVDD = 3.0V (这是从3V电源的LDO创建的) b. BVDD = DVDD = 3V。 我们的设计符合数据表规范。

另有一篇文章SLEA037说明电源电压与数据表的要求不同,请参阅" 4.1 电源限制"您能否告诉我们什么是正确的电压规则,以及电源是否有通电顺序?

我们是否发现与客户报告的问题类似的问题? 应用说明(SLEA037)中所述的电源电压限制是否是他们所看到问题的原因? 本应用手册中包含的信息是否有效? 该文件仍作为初步文件列出。 请告诉我他们是否应遵循数据表规格的应用说明。

是否有任何其他问题可能导致客户多年来使用此IC时遇到的问题?

感谢您的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我们的音频编解码器与电源行为密切相关。 正如所注意到的,由于不同的块和功能,音频编解码器具有多个电源。 因此,在设计过程中还需要特别的注意事项。

    -确保所有电源均已妥善调节,并且处于数据表建议的范围内。 消除电源处的噪音,因为它可能会添加到编解码器音频信号中。
    -电源设备需要特定的顺序才能获得正确的行为。 我们建议开始为数字电源(DVDD,BVDD)通电。 然后,一旦这些电源稳定,就为模拟电源(AVDD,HPVDD)通电。
    -确保将去耦电容器放置在尽可能靠近电源引脚的位置。 我们建议使用10uF和0.1uF值的去耦电容器。
    最后,在布局设计中将数字活动与模拟活动分开。 这包括地面以及模拟和数字线路。 接地板必须分开,并与0欧姆电阻器或小接地线连接。

    如果您有其他问题或意见,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的回复!

    您能否评论一下与问题的最后一部分相关的电源实际使用电压?

    TLV320AIC23的数据表 显示:DVDD不得超过BVDD 0.3V;BVDD不得超过AVDD 0.3V或HPVDD 0.3。 我们的批量生产设计满足以下要求:a. AVDD = HPVDD = 3.0V (这是从3V电源的LDO创建的) b. BVDD = DVDD = 3V。 我们的设计符合数据表规范。

    另有一篇文章SLEA037说明电源电压与数据表的要求不同,请参阅" 4.1 电源限制"您能否告诉我们什么是正确的电压规则,以及电源是否有通电顺序?

    两个文档之间似乎存在一些不一致之处,客户想知道他的电源电压是否正确。

    感谢您的帮助!

    Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Richard:

    我建议修改电源值,使其与SLEA037中提到的值相符。 数据表提到以下行:

    "DVDD不得超过BVDD + 0.3V;BVDD不得超过AVDD + 0.3V或HPVDD + 0.3 "

    这一行在绝对最大额定值下提及。 因此,客户正在将电源配置在绝对限值(BVDD = AVDD + 0.3V = HPVDD + 0.3V)上,这在设计上是不推荐的。 边际条件可能会对一定比例的商品造成损坏。

    因此,为了避免这些问题,我建议使用推荐的数据表操作条件。 建议使用标称值(AVDD,HPVDD,BVDD = 3.3V;DVDD = 1.5V)以获得音频编解码器的最佳性能。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luis,

    感谢您的回复!

    如果客户有任何问题,我会立即通知您。

    再次感谢。

    Richard Elmquist