This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3008D2:静音功能的断路引脚(具有较大的音频噪声)

Guru**** 2813995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3008D2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/598161/tpa3008d2-shutdown-pin-for-mute-function-has-big-audio-noise

部件号:TPA3008D2

您好,先生,

我们将TPA3008D2置于主板中 ,功能看起来很好。除了一个问题,我们通过关闭引脚控制静音/取消静音(MCU将向关闭引脚发送低或高拉信号) 但当我们改变状态时,总是会有很大的声音噪音。您对此有什么建议,  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 肖恩可以在您的问题上为您提供进一步的帮助,但我也有一个问题要问您。 TPA3008是一款较旧的设备,因此您可以查看TPA3136: www.ti.com/.../tpa3136d2 这是一款全新的10W立体声(BTL) D类音频放大器,在这些功率级别上也不使用电感器,同时还提供超低EMI /噪声性能,从而节省总BOM。 这对您来说是否是一个好的选择? 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KJ:
    您是使用单端还是差分模式输入? 使用单端输入模式时,杂音可能较高。 未使用的输入应在音频源处而不是设备输入处进行交流接地,以获得最佳的噪声性能。 如果使用差分模式输入,则需要注意差分输入的匹配。 输入路由上的任何不匹配都可能导致输入上的常见电压差,然后导致输出上的弹出噪音。 BTW,在静音/取消静音操作期间PVCC仍然打开,对吗? 为了获得最佳的断电PoP性能,需要在断开电源电压之前将放大器置于关闭模式。
    您的设计中输入电容器的容量。 它不应大于1uF。 请尝试为其使用较低的值,并查看是否有任何杂音改善。
    此致,
    郑少文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn您好!

    我正在使用差分模式,是的,您说的对,在静音/取消静音操作期间,PVCC仍处于打开状态。 我不太理解(需要在断开电源电压之前将放大器置于关闭模式。)请您提供更多详细信息。

    输入电容器 0.1uF和我可以使用较低的值来测试它。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,KJ:
    '需要在断开电源电压之前将放大器置于关闭模式'意味着在关闭设备电源时,您需要先将其置于关闭模式,然后再移除PVCC。 否则,可能会听到爆音。
    另请检查差速器输入的匹配情况。
    此致,
    郑少文