请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCM1792A 主题中讨论的其他部件: PCM1792
您好,
我需要将PCM1792A连接到I2S主设备,但主设备不提供MCLK。
我是否可以使用某种类型的时钟生成器来正确生成MCLK信号并与LRCLK同步?
是否有其他人需要解决此问题?
谢谢;
Leo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Leo,
I²S,建议从与主时钟相同的时钟树生成n ü r时钟。 建议不要为音频设备使用单独的MCLK,因为MCLK和LRCK信号是独立的。 这可能会导致漂移和相位不匹配问题,从而可能导致跳过/重复的样品或不正确的数据读取。 如果n ü I²S主设备使用具有音频相关频率的MCLK源,则可以对PCM1792A使用相同的MCLK。
此致,
-Diego Mel é ndez López ñ a
音频应用工程师