This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1792A:当输出设备只有BCLK,LRCLK和数据时,如何获取MCLK

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1792A, PCM1792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596889/pcm1792a-how-to-get-mclk-when-output-device-only-has-bclk-lrclk-and-data

部件号:PCM1792A
主题中讨论的其他部件: PCM1792

您好,

我需要将PCM1792A连接到I2S主设备,但主设备不提供MCLK。

我是否可以使用某种类型的时钟生成器来正确生成MCLK信号并与LRCLK同步?

是否有其他人需要解决此问题?

谢谢;

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这能满足我的需求吗?
    d3uzseaevmutz1.cloudfront.net/.../CS2300-03_A1.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leo,

    I²S,建议从与主时钟相同的时钟树生成n ü r时钟。 建议不要为音频设备使用单独的MCLK,因为MCLK和LRCK信号是独立的。 这可能会导致漂移和相位不匹配问题,从而可能导致跳过/重复的样品或不正确的数据读取。 如果n ü I²S主设备使用具有音频相关频率的MCLK源,则可以对PCM1792A使用相同的MCLK。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCM1792A在数据表中有以下陈述:
    'PCM1792A需要LRCK和系统时钟同步,但不需要LRCK和系统时钟之间的特定相位关系。'

    Cirrus CS2300-03不会使MCLK与LRCLK同步,根据上述声明,pahse关系无关紧要。

    我的源设备不提供对MCLK的访问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lenny,

    您使用LRCK为PCM1792生成MCLK的方法可能有效,但由于之前未对PCM1792进行测试,我们无法保证设备将按预期运行。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师