This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:TDM4 24位主模式的PCM1865时钟设置

Guru**** 2797415 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595511/pcm1865-pcm1865-clock-settings-for-tdm4-24-bit-master-mode

部件号:PCM1865

尊敬的支持团队:

是否可以将PCM1865配置为80 kHz采样频率和12 MHz输入频率的TDM 4通道24位主模式?

fsck =12 MHz

fLRCK = 80 kHz

fBCLK = fLRCLK * 4通道* 24位/通道= 7.680 MHz

对于我来说,重要的是,TDM线路上最高数据密度的fBCLK / fLRCLK =4*24=96 (即寄存器0x27必须设置为0x5F)比率;fsck和fLRCK要求不那么严格。 ADC是否支持每个样本96个数据位,还是每个样本仅支持0x74寄存器描述(bck_ratio)中提到的32,48,64和256个数据位?

此致,Roland Reuter。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roland,

    在TDM操作模式下,BCLK和LRCK之间的关系应为256,这是针对此设备固定的,不能更改。

    此外,不建议在80KHz采样率下运行,因为它不是通用 音频采样率,因此部件将检测到它为无效采样率。  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    我现在切换到2通道左对齐I2S模式,在SCKI = 12 MHz时,每个采样48位。 我还启用了自动时钟检测(x 20.0 =1)。 这将导致SCK/Bck = 8,SCK/LRCK = 384 --> LRCK = 31.25 kHz。

    ADC不接受SCK/LRCK = 384或768 (两者均可按48分割)以外的任何其他设置,并且我没有找到LRCK > 31.25 kHz的任何其他组合。 我想在80到90 kHz的频率下进行采样。 您能给我一个正确配置的提示吗?

    顺便说一句,我可以将SCKI配置为任何频率96 MHz/n,n = 1到16。

    此致,Roland。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Roland,

    我们只能保证,如果采样速率是通用音频速率(如"外部主时钟速率与采样频率"表中指定的速率),则该部件将按预期运行。 可以使PCM1865以正确的采样速率从非标准音频频率(如12MHz)的MCLK运行。 为此,您需要禁用自动时钟检测,手动启用/配置PLL, 设置分隔器, 并将PLL时钟设置为 ADC,DSP1和DSP2的源。

    对于12MHz和48kHz采样率,可使用以下参数:

    PLL_P (注册 0x29)= 1
    PLL_R (注册 0x2A)= 1
    PLL_J (注册 0x2B)= 8
    PLL_D (注册 0x2D 0x2C)= 1920
    CLK_DIV_PLL_SCK (注册 0x25)= 8
    CLK_DIV_SCK_Bck (注册 0x26)= 4
    CLK_DIV_BCK_LRCK (注册号 0x27)= 64
    DSP1_CLK_SRC (注册 0x21)= 8
    DSP2_CLK_SRC (注册号 0x22)= 8
    ADC_CLK_SRC (注册号 0x23)= 16

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师