This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3268:TLV320AIC3268编程为I2S至右侧对齐转换器的问题

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: SRC4192, TLV320AIC3268
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596609/tlv320aic3268-question-of-the-tlv320aic3268-programming-as-an-i2s-to-right-justified-converter

部件号:TLV320AIC3268
主题中讨论的其他部件:SRC4192

您好,先生:

我正在为客户将AIC3268编程为I2S至右对齐格式转换器。 输入和输出格式包括:

MCLK = 24.576MHz

1. ASI1 (输入,从属模式)-> BCLK = 1.512MHz,LRCK = 48kHz, 16位I2S
2. ASI2 (输出,主模式)-> BCLK = 1.512MHz,LRCK = 48kHz,16位Raj

我正在尝试使用 以下配置配置AIC3268,但是,我可以 在ASI2上获得有效的BCLK和LRCK输出, 而不是音频精度控制器不解码数据。 如果我的CodecControl配置缺失或出错,您是否会给出建议?

PPS配置:


CC配置:




  

谢谢,此致,

陈耀恩
2017年18月05日


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne,

    我建议检查以下几项:

    -确保TLV320AIC3268EVM-U的所有跳线和开关均处于默认状态。
    —那么PurePath Studio配置似乎是正确的。 但是,我注意到您的PLL配置错误。 PLL_CLK为196.608MHz,太高。 我建议将PLL P值从'1'更改为'2'。 然后,将MDAC和mAdc时钟从'8'修改为'4'。

    如果问题仍然存在,请告诉我。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Luis,

    感谢您的建议。 AP仍然无法稳定解码AIC3268 ASI2的数据输出,我发现LRCK的高抖动输出应该是问题所在。 请您提供以下建议:

    1.我的ASI1和ASI2的配置是否缺少某些内容?
    2.我们是否可以使用AIC3268 (软件闸)或SRC4192 (硬件解决方案)来实现1.536MHz BCLK,48kHz,16位I2S输入,3.072MHz BCLK,48kHz, 24位I2S输出,具有24.576MHz MCLK?

    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年23月05日
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    是我上一个帖子的补充。 我的AP可以解码稳定的RJ输出,但对于15kHz和17kHz谐波,我不知道它们来自何处。
    请您帮助我检查是否有缺失或错误? 如何删除这些15kHz和17kHz组件?

    请参阅我的AP,CC和PPS配置:

    AP输出至ASI1:



    来自ASI2的AP输入:



    AP解码数据:


    FFT图解:


    解码RJ波形:


    频率响应:



    CC接口设置:


    CC CLK设置:


    CC I/O设置:


    PPS miniDSP编程:


    我可以通过在接入点的输入(hwever)处应用12kHz低通滤波器来降低THD+N,由于其频率响应较差,客户无法接受:


    谢谢,此致,

    陈耀恩
    2017年23月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,陈耀恩

       最近我正在学习 如何 使用TLV320AIC3268芯片,我发现您正在探索此芯片。

    我发现您有许多与您的开发人员合作的工具,例如您提到的AP,CC和PPS工具。 我知道PPS是PurePath Studio的意思,但AP和CC又是什么意思?

    我想知道您是否可以与我共享这些工具? 我会非常感激的!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne,

    所有设置似乎都正确。 因此,如果音频编解码器不能正常工作,您需要外部SRC,如SRC4192。 它支持您提到的数据格式,您不需要TLV320AIC3268进行此转换。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Tonytao,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注。

    Wayne提到的所有工具都可以在TLV320AIC3268产品文件夹中找到:

    www.ti.com/.../toolssoftware
    www.ti.com/.../aicpurepath_studio

    AP是实验室音频精密设备。 德州仪器(TI)不提供此工具。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.