This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:TAS5766是否支持1.5ohm扬声器?

Guru**** 2523480 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593654/tas5766m-does-tas5766-support-1-5ohm-speaker

部件号:TAS5766M

您好,专家,

作为标题。  或者我可以添加散热器来支持它? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    TAS5766M 数据表的第6页提到了最小负载阻抗。  请注意,它取决于PVCC电压。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    抱歉,我忘记提供我的PVCC,它是20V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTL或PBTL? 如果您在谈论BTL配置,则1.5 ohm扬声器超出规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    这是PBTL。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    实际上,如果您在Excel中进行一些简单的绘图,那么PBTL最小负载阻抗和PVCC之间存在良好的线性关系。 基于以下公式,PVCC@20V的PBTL最小负载阻抗应非常接近1.53欧姆。

    如果可能,我建议您将PVCC降低至18V。  

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andy:
    您是否可以将BTL最小负载阻抗与PVCC共享给我? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在TAS5766数据表的第6页上提供。

    下面是一个图解供您参考。

    Andy