This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5731M:TAS5731M AVDD/DVDD功耗测量问题

Guru**** 2536270 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5731M, TAS5731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593104/tas5731m-tas5731m-avdd-dvdd-power-consumption-mesurement-issue

部件号:TAS5731M
主题中讨论的其他部件: TAS5731

您好,先生:

我们发现TAS5731 AVDD/DVDD在客户主板上的测量结果与数据表的规格不同。 请您查看测量值是否符合TAS5731M的器件设计吗?



谢谢,此致,

陈耀恩
2017年04月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我将在我们的EVM上查看此内容并回复给您。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wayne:

    I在PVDD上测量到7.68mA,复位低,PDN高,PVDD=18V。

    7MA在相同条件下,但PVDD = 15V。

    我还在AVDD上测量了24.51 mA (复位低)和PDN高(PDN高)。 此测量中存在一些错误,因为除了芯片外,我还必须考虑板上AVDD功耗的其他来源,但我没有看到芯片本身消耗超过25mA的电流。

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Alex:

    除了我前面的问题,我们是否可以使用BD调制来减少PVDD,AVDD和DVDD的IDDQ? 如果是,我们可以为每个电源轨节省多少电力?

    谢谢,此致,

    陈耀恩

    2017年21月05日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wayne:

    我必须检查一下,然后再回来。 我的猜测是,目前的变化不是很好。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,韦恩,

    这是一个快速更新,在重置模式下,设备切换被禁用,因此我不希望通过切换到BD模式来改进IDDQ。 但是,IPVDD (设备处于活动状态的正常模式)在BD模式下比AD模式下可以提高效率。 是否仅在重置模式下尝试降低电流?

    此致,

    Alex