https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596179/tas5611a-amp-fail-with-2ohm-load
部件号:TAS5611A主题中讨论的其他部件: TAS5611
我们正在使用TAS5611A (X2驱动双语音线圈驱动器,每个线圈2欧姆),并且我们的设计基于TI典型的差分(2N) PBTL应用和BD调制滤波器(另请注意,我们现在有input_D直接接地)
我们发现TAS5611A在进入2欧姆电阻虚拟负载5-10分钟后不久出现故障,并且电流为100W (故障后- 12V VDD线路对器件内接地短路)
我们还拥有TI EVM板(TAS5611PHD2EVM),并注意到在原理图页面上,您在盒装区域中有 一个关于“3ohm负载操作”的注释:
1) 安装肖特基二极管D24,D25,D26,D27
2) 更换ROC = 22千欧(R12)
在TAS5611A数据表中,当使用“3欧姆负载”(或其<= 3欧姆)时,不会提及上述更改。 我们想知道是否需要安装这些肖特基二极管并相应地更改ROC值以防止设备发生故障?
如果需要,您还可以为这些肖特基二极管推荐一个部件吗?