This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5611A:电流故障,2欧姆负载

Guru**** 2343840 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5611A, TAS5611
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596179/tas5611a-amp-fail-with-2ohm-load

部件号:TAS5611A
主题中讨论的其他部件: TAS5611

我们正在使用TAS5611A (X2驱动双语音线圈驱动器,每个线圈2欧姆),并且我们的设计基于TI典型的差分(2N) PBTL应用和BD调制滤波器(另请注意,我们现在有input_D直接接地)

 

我们发现TAS5611A在进入2欧姆电阻虚拟负载5-10分钟后不久出现故障,并且电流为100W (故障后- 12V VDD线路对器件内接地短路)

 

我们还拥有TI EVM板(TAS5611PHD2EVM),并注意到在原理图页面上,您在盒装区域中有 一个关于“3ohm负载操作”的注释:

1)     安装肖特基二极管D24,D25,D26,D27

2)     更换ROC = 22千欧(R12)

 

在TAS5611A数据表中,当使用“3欧姆负载”(或其<= 3欧姆)时,不会提及上述更改。 我们想知道是否需要安装这些肖特基二极管并相应地更改ROC值以防止设备发生故障?

 

如果需要,您还可以为这些肖特基二极管推荐一个部件吗?

e2e.ti.com/.../EVO-SUB--TAS5611-application.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利,

    您是否在同一扬声器上使用两个单独的TAS5611设备?

    对于电阻虚拟负载情况,您是否确定负载在100W功率水平下保持2Ω Ω? 这里我们也使用负载电阻器,需要确保电阻器能够支持我们向其施加的功率水平。 当向100W电阻器推入太多的功率时,它通常会显示为低于其额定电阻。  

    12V VDD短路:您是否在板上测量此电压? 换言之,是否连接到“+12_A”的其它节点也对GND短路?

    您能否将输出电感器和680nF的型号发送给我们?

    我在INPUT_D到GND上看到电容器接地,这应该直接连接到GND,这有什么原因吗?

    我建议使用肖特基二极管和22k。  

    此致,

    -Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Adam:

    是的,每个放大器TAS5611驱动同一个扬声器(双音圈超低音扬声器)

    我们确信负载始终保持在2Ω Ω

    12VDD短路在电路板上测量,并且(显然)在电流发生故障之前不存在。

    我们使用了EVM输出电感器和680nF (MKP 680nF,WIMA)

    这已被绕过..input_D = GND

    您能否检查我们是否正确连接了OSC IO+和OSC IO-,因为1设置为主,其他设置为从(FREQ_ADJ),我们是否还需要在OSC IO线路之间设置100R电阻?

    您是否具有肖特基二极管的特定部件号

    谢谢
    哈利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈利,

    您是否要返回并编辑之前的帖子? 我现在发现自己在那里看到了我曾经询问过的信息,而这些信息最初并不存在。

    短则意味着一些可能性。 请分享您的布局,以便我们查看一些详细信息。

    您的OSC连接应该正常。

    二极管用于BTL中小于3欧姆或PBLT中小于1.5欧姆的负载。 尽管如此,如果这是导致您问题的原因,这是很容易的保险。 以下二极管应工作: www.digikey.com/.../493.3666万

    这是新的主板设计吗?

    此致,

    -Adam