请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TLV320AIC23B 我的应用程序将TLV320AIC23B用作12.288 MHz外部时钟在DSP模式下的从属设备。
MCLK和BCLK以及LRCIN和LRCOUT的外部同步生成使用相同的时钟
当使用MCLK = BCLK且CLKIN = 0 (无MCLK分压器)时,在8 KSPS (SR = 0.011万)或32 KSPS (0.11万)时未观察到问题。
但我需要16 KSPS的采样率。 由于该部件不直接支持16 KSPS,我选择了32 KSPS (0.11万)采样率,并将内核时钟降低至MCLK/2 (CLKIN = 1 @ Reg8 B6)
有限测试显示严重失真(谐波?) 在两个DAC输出上。
我没有发现两个时钟的比例有任何限制。 我知道帧速率应与MCLK (满足)和BCLK同步,以足够传输每个采样间隔所需的数据位数(也满足)。 我没有发现两个时钟的比例有任何限制。
我非常感谢您提出任何想法或建议。