This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC23B:MCLK=BCLK和内核时钟MCLK/2 (CLKIN =1)的ADC-DAC问题

Guru**** 2347070 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC23B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596667/tlv320aic23b-adc-dac-issues-with-mclk-bclk-and-core-clock-mclk-2-clkin-1

部件号:TLV320AIC23B

我的应用程序将TLV320AIC23B用作12.288 MHz外部时钟在DSP模式下的从属设备。  

MCLK和BCLK以及LRCIN和LRCOUT的外部同步生成使用相同的时钟

当使用MCLK = BCLK且CLKIN = 0 (无MCLK分压器)时,在8 KSPS (SR = 0.011万)或32 KSPS (0.11万)时未观察到问题。

但我需要16 KSPS的采样率。  由于该部件不直接支持16 KSPS,我选择了32 KSPS (0.11万)采样率,并将内核时钟降低至MCLK/2 (CLKIN = 1 @ Reg8 B6)

有限测试显示严重失真(谐波?) 在两个DAC输出上。

我没有发现两个时钟的比例有任何限制。  我知道帧速率应与MCLK (满足)和BCLK同步,以足够传输每个采样间隔所需的数据位数(也满足)。  我没有发现两个时钟的比例有任何限制。

我非常感谢您提出任何想法或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Carlos,

    欢迎使用E2E,感谢您对我们产品的关注!

    我会看看这情况,并会尽快作出回应。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Carlos,

    能否告诉我您使用的MCLK频率?

    我搜索了一些关于此问题的信息。 如果您在所列数字的1/2处使用MCLK,采样率将为16 kHz。 因此,例如,如果您在第一个表中选择12 MHz的MCLK (32 kHz = SR3=0,SR2=1,SR1=1,SR0=0,BOSR=0)并将MCLK设置为6 MHz,采样率将为16 kHz。 您也可以将其设置为8 kHz和双MCLK,但您必须保持在19 MHz的最大MCLK以下,因此32 kHz,MCLK*MCLK 0.5 是最佳选择。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luis,
     
    我的系统有两个固定要求: BCLK @ 12.288 MHz和16 KSPS采样率。
     
    我使用MCLK = BCLK = 12.288 MHz,MCLK除以 2,因此 内部内核时钟为MCLK/2 = 6.144 MHz。
     
    我还设置了32 KSPS @ 12.288 MHz的采样速率位,当使用MCLK = 6.144 MHz时,这应该会导致16 KSPS
     
    问题是当 我这样做时,我会得到各种各样的音频伪影。
     
    是否有任何要求(如BCLK)不超过 内部内核时钟(MCLK/2)?
     
    我在数据表中找到的唯一项目 表明:
     
    1. BCLK仅用于移入和 移出数据。
     
    2.  MCLK应与 帧速率同步(我的应用程序满足此要求)。
     
    此致,
     
    Carlos Ilarregui
    CIE工程公司
    carlos@cie-eng.com
    办公室:   (305) 907-1883
    手机:(703) 922-7061
    ———