This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:便携式扬声器的组件选择

Guru**** 2524070 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2, TPA3128D2, TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596612/tpa3116d2-component-selection-for-portable-speaker

部件号:TPA3116D2
主题中讨论的其他部件: TPA3128D2TPA3244

我正在设计便携式扬声器放大器。  2通道X 2欧姆负载。   驱动器的功率处理待定,但预计最高为100W/ch,但40=60W/ch可能是此应用的最终结果。  

我正在考虑的选项

TPA3116D2以PBTL计量的数量2  

TPA3128D2以 PBTL计量的数量2  

TPA3244数量1 ( 以PBTL为单位)  

是否还有其他的问题应该考虑?

当 3128具有更低的RDSon时,为什么TPA3116D2的额定功率比TPA3128D2更高?

如果使用TPA3116D2“无滤波器”,是否存在在更高功率下运行的问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Steve! Shawn可以回答您可能会提出的任何问题,但这些都是不错的选择,尽管我最初会推荐TPA3128。 这是一个较新的部件,设计用于为您提供极低的空闲功耗,这将使任何便携式应用受益。 此外,TPA3116采用PowerPAD-UP DAD封装,允许您通过散热器散热更多的热量,而TPA3128采用DAP PowerPAD降压封装,散热限制稍强。 最后,这些零件的"无滤波器"方面通常取决于您的设计需求和使用的调制方案,DS的第7.3 节将详细介绍所有这些,随着您的功率级别需求的增加,您的滤波需求也会相应增加。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steve,

    RDSon确定D类音频放大器的效率,因此您可以看到在 相同条件下,TPA3128D2的输出功率效率高于TPA3116D2。 最大输出功率更多地取决于散热性能。 正如Jeff所说,TPA3116是一种散热垫板向上封装,因此它可以通过 散热器支持更高的输出功率。  

    对于高输出功率应用,  LC滤波器中的铁氧体磁珠没有任何问题。 但请 确保您的铁氧体磁珠支持其上的最大输出电流。  

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Jeff和Shawn的详细回复!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常欢迎您!