This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:来自DAC的噪声

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/596508/tlv320aic3104-noise-coming-from-the-dac

部件号:TLV320AIC3104

大家好,我们观察到DAC发出的噪音,有人能检查我的原理图是否正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Michael,

    原理图似乎全部按顺序排列。 我仅建议在未使用左LOP/M和右LOP/M时保持浮动。

    我建议遵循此Wiki文章的指示。 它包含减少主板噪音的有用提示:

    e2e.ti.com/.../3377.common-noise-issues-in-codecs

    此外,您是否知道您观察到的噪音是否为带外噪音? 我的意思是,它是不是听不见的噪音?

    对于带外噪音,我们建议添加低通滤波器,如下文档所述:

    www.ti.com/.../slaa313.pdf

    我建议尝试使用1Kohm电阻器和4.7nF电容器。

    最后,如果问题仍然存在,是否可以提供寄存器配置以更好地解决此问题?

    谢谢你。

    此致,
    Luis Fernando Rodríguez ñ o S.