This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4819:关闭电源时LM4819发出噪音问题。

Guru**** 2346620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594668/lm4819-lm4819-pop-noise-issue-at-power-down

部件号:LM4819

你(们)好

我的客户在 关机时遇到了杂音问题。

输出波形 和原理图如下,  

与    空调1相比,条件2稍微改善了一些流行噪音。   但是,客户 必须   进一步降低杂音。

能否就改进方法向我提供建议?

条件1: Ci=0.22uF,Ri=2 47kΩ º C,Cb=1uF

(CH1:VDD (5V) Ch3:VO2+CH4:Vo1- Math:Ch3-CH4)

条件2: Ci=0.1uF,Ri= 100kΩ,Cb=1uF

(CH1:VDD (5V) Ch3:VO2+CH4:Vo1- Math:Ch3-CH4)

原理图( 数据表中的相同电路)

谢谢

泥浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我错过了附件。

    条件1: Ci=0.22uF,Ri=2 47kΩ º C,Cb=1uF

    (CH1:VDD (5V) Ch3:VO2+CH4:Vo1- Math:Ch3-CH4)

    条件2: Ci=0.1uF,Ri= 100kΩ,Cb=1uF

    (CH1:VDD (5V) Ch3:VO2+CH4:Vo1- Math:Ch3-CH4)

    原理图( 数据表中的相同电路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mukumo-san:

    您可以降低输入电容器或增加旁路电容器,以降低杂音。
    您应该考虑输入电容器的值不应高于满足所需-3dB频率所需的值,如果旁路电容器增加,打开时间也会增加。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lui-San,

    感谢您的回复。 我们将尽力确认您的建议。

    谢谢
    Mukuno
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lui-San,

    客户在Vdd断电前尝试关闭设备。 它们使用断路引脚。 停机引脚处于高电平活动状态。 在这种情况下,会改善杂音。

    关闭引脚被拉至其它5V电源。 (由MCU控制)

    当时。 它将变为VDD针脚电压<关闭针脚电压。

    没问题吗?

    谢谢

    泥浆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mukuno-san:

    始终建议将Vdd和停机电压设置为相同的电压级别,以避免出现任何类型的问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我会尝试向客户建议将车辆上拉至Vdd。

    泥浆