你(们)好
我的客户在 关机时遇到了杂音问题。
输出波形 和原理图如下,
与 空调1相比,条件2稍微改善了一些流行噪音。 但是,客户 必须 进一步降低杂音。
能否就改进方法向我提供建议?
条件1: Ci=0.22uF,Ri=2 47kΩ º C,Cb=1uF
(CH1:VDD (5V) Ch3:VO2+CH4:Vo1- Math:Ch3-CH4)
条件2: Ci=0.1uF,Ri= 100kΩ,Cb=1uF
(CH1:VDD (5V) Ch3:VO2+CH4:Vo1- Math:Ch3-CH4)
原理图( 数据表中的相同电路)
谢谢
泥浆