This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4.8511万SQBD:关于我的设计的各种问题。

Guru**** 2835755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595988/lm48511sqbd-various-questions-about-my-design

部件号:LM4.8511万SQBD
在“线程:LM4.8511万”中讨论的其它部件

大家好,

我最近为LM4.8511万设计了一个评估板,该评估板导致烟雾逸出。  目前,我们不确定故障在哪里。  因此,我对设计有一些疑问,即:

我们正在使用的电感器(L1)与数据表中建议的封装相同,从所附图像中可以看出,它是10uH,而不是数据表中显示的6.8uH。  这是否会产生负面影响,还是差异可以忽略不计?  

从图中还可以看出,我们正在使用两个扬声器接口CN22和CN24来测试滤波电路和无滤波电路之间的差异。  不幸的是,烟雾在我们能够进入测试的那一部分之前就已经逸出,我想知道是否有人像我们一样驾驶烟雾并进行变压器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hannes,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们产品的关注。
    我注意到输入信号电平非常高,在这种情况下,设备的输出将被剪切,甚至设备可能会损坏。 输出电压不应高于升压电平,以避免此类问题。
    另一方面,您也可以断开输出滤波器,以检查可能存在的问题。 如果设备在没有滤波器的情况下工作正常,则表示滤波器存在问题。

    此致
    Jos é Luis Figueroa
    音频应用工程师