This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5766M:有关切换频率测试的问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5766M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594486/tas5766m-the-question-about-switching-frequency-test

部件号:TAS5766M

大家好,

我的客户测试了OUTX上的开关频率,Ra = 10千欧,RB为开路。 LRCLK为48kHz。  根据数据表,FSW应为48*8=384 kHz。 但我们发现输出频率是432 kHz,我们不能弄清楚,请您帮忙评论一下吗? 谢谢。  

巴西,

Eric Jin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Eric!

    Roy可以看一下这个问题,很快就会给您回复。谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    LRCLK是否可能不准确? 那么您实际上拥有一个54 kHz LRCLK,因此也有432 kHz的切换频率?

    如果没有,请提供测试结果供我们分析。

    谢谢!

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Roy,

    感谢您的回复。 LRCLK精确为48 kHz,而不是54 kHz。 我们移除了电感并测试了如下所示的OUT to GND波形以供您参考。您是否有任何建议供我们检查? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    这似乎有点奇怪,因为切换频率现在是LRCLK的9倍,数据表中没有列出。

    让我们尝试通过执行以下操作来缩小可能性:

    1.如果您没有使用其他主板进行测试,请这样做。

    2.尝试使用另一个电阻器组合,看看它是否提供了所需的切换频率。 (下面突出显示的组合)。

    3. 再次运行此测试,而不将任何配置下载到TAS5766M,以查看是否是由配置引起的。

    谢谢!

    徐耀华

    德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Eric!

    这个答案对您有效吗? 谢谢,Jeff