大家好,
我们的客户使用PCM5121作为蓝牙扬声器。 他们可以使用我们的EVM通过PurePath GDE Home Edition调整声音,但是我们不知道如何导出寄存器设置。
在GDE家庭版中,“生成代码”菜单为灰色。 此外,.cfg文件不包含miniDSP设置。
我们已尝试使用日志记录功能来获取寄存器设置。 但在使用MCU将日志文件写入PCM5121后,声音与我们客户的期望完全不同。
您能否为我们提供一些有关如何导出寄存器设置的指南? 谢谢!
此致,
刘晓明
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们的客户使用PCM5121作为蓝牙扬声器。 他们可以使用我们的EVM通过PurePath GDE Home Edition调整声音,但是我们不知道如何导出寄存器设置。
在GDE家庭版中,“生成代码”菜单为灰色。 此外,.cfg文件不包含miniDSP设置。
我们已尝试使用日志记录功能来获取寄存器设置。 但在使用MCU将日志文件写入PCM5121后,声音与我们客户的期望完全不同。
您能否为我们提供一些有关如何导出寄存器设置的指南? 谢谢!
此致,
刘晓明
您好,Diego,
这是我在做的事。 软件版本如下所示:PurePath Studio家庭音频miniDSP GDE
选择“Open ROM”(打开ROM)并单击“PCM5020 SPDIF ROM axa.pfw”
编辑EQ和DRC后,配置构建选项。
单击另存为并保存文件。 文件夹中有3个文件。
无法生成代码,因为菜单为灰色。
cfg文件的内容不正确,无法使用。
请告诉我我这一步有什么问题。 您能否建议一些导出设置的其他方法?
您发送给我的方法似乎不起作用。
此致,
刘晓明