This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5121:如何导出寄存器设置

Guru**** 2346610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/594875/pcm5121-how-to-export-the-register-settings

部件号:PCM5121

大家好,

我们的客户使用PCM5121作为蓝牙扬声器。 他们可以使用我们的EVM通过PurePath GDE Home Edition调整声音,但是我们不知道如何导出寄存器设置。

在GDE家庭版中,“生成代码”菜单为灰色。 此外,.cfg文件不包含miniDSP设置。  

我们已尝试使用日志记录功能来获取寄存器设置。 但在使用MCU将日志文件写入PCM5121后,声音与我们客户的期望完全不同。

您能否为我们提供一些有关如何导出寄存器设置的指南? 谢谢!

此致,

刘晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vio,

    您能否共享客户正在使用的PPS版本?如果EVM连接成功,您应该能够从PPS构建和生成代码,而不会出现问题。 可以从PPS生成标题文件,请参阅以下wiki 了解说明

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    这是我在做的事。 软件版本如下所示:PurePath Studio家庭音频miniDSP GDE

    选择“Open ROM”(打开ROM)并单击“PCM5020 SPDIF ROM axa.pfw”

    编辑EQ和DRC后,配置构建选项。

    单击另存为并保存文件。 文件夹中有3个文件。

    无法生成代码,因为菜单为灰色。

    cfg文件的内容不正确,无法使用。

    请告诉我我这一步有什么问题。 您能否建议一些导出设置的其他方法?

    您发送给我的方法似乎不起作用。

    此致,

    刘晓明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vio,

    感谢您的反馈。 您是否尝试先运行ROM代码,然后检查是否可以生成代码? 很遗憾,我没有EVM可以尝试。 另外,请参阅 SLAA541 应用手册,了解有关PurePath Studio中ROM代码操作的详细信息。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    很抱歉,我在应用程序地图中找不到有关如何导出注册地图的任何信息。 如果我们使用PCM5121,我们需要使用GDE HOME EDITOIN。 GDE Home Edition不支持在打开用于PCM5121的ROM后生成代码。 即使在软件中没有EVM,您也可以尝试此操作。
    您能帮我问一下有导出注册地图经验的人吗? 谢谢!

    此致,
    刘晓明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vio,

    当PPS与ROM应用程序一起使用时,导出选项似乎不可用。 过去 ,建议在连接设备和更新处理块中的系数时使用日志记录功能来跟踪寄存器写入。 另一个选项是通过使用I²C内存工具读取系数位置来手动更新base_main_Rate4x代码中的双四位系数。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    感谢你的帮助。 我的问题是,客户已使用日志功能导出设置。 但我们的客户无法使用导出的寄存器映射使DAC工作。
    您能否提供一些相关指南? 谢谢!