This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:USB-MODEVM的控制软件在连接主板时不显示任何内容。

Guru**** 2347060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/595407/tlv320adc3101evm-k-control-software-of-usb-modevm-show-nothing-on-the-main-board-when-connected

部件号:TLV320ADC3101EVM-K

我在主板和用户指南之间看了很多次,但是主板上的CS仍然没有显示。 我现在是管理员。 请帮帮我。

我正在使用USB-MODEVM和TLV320ADC3101EVM。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Keyzon,

    欢迎来到E2E,感谢您对我们的产品感兴趣!

    这是一个常见问题,通常通过以管理员身份运行软件来解决(右键单击.exe文件,然后选择“以管理员身份运行”)。 如果这不起作用,您可能可以尝试在兼容模式下运行软件。 您能描述一下您的操作系统状况吗?  

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师