This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3110D2:24V明显故障

Guru**** 2502885 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3110D2, TPA3111D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593650/tpa3110d2-apparent-failure-at-24v

部件号:TPA3110D2
主题中讨论的其他部件: TPA3111D1

尊敬的支持人员:

我正在预组装板上使用TPA3110D2,其配置与具有PBTL输出的单端输入数据表示例非常相似。 电源电压是24V,我认为应该可以,因为IC和板的额定电压高达26V。

我看到一个故障,即设备只能正常运行一次,然后在断电并重新通电时,它不再工作(音频静音,低功耗)。 引脚7 (AVCC)现在的接地阻抗较低(内部IC故障),这将导致高电流在10欧姆电阻器中流动,从24V电源为该引脚供电,从而导致此电阻器故障或IC中的高耗散。 电源为商用24V SMPSU,检查正常。

在24V电压下操作此IC是否安全? 造成这种损害的原因是什么?

谢谢!

Trinity

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Trinity! Shawn将能够帮助您了解您的问题的详细信息,但我也有一些问题要问您。 当您运行PBTL时,我想您可能正在推动单声道解决方案? 如果有,您还可以查看我们的mono TPA3111版本: www.ti.com/.../TPA3111D1。 此外,我不清楚您正在驾驶的负载以及根据DS第10部分可设置的增益。 我们只是想确保它不会被迫关闭。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trinity:

    TPA3110D2可以使用24V电源正常工作。 在正常情况下,AVCC的电流非常小(约10mA)。 很明显,设备不能正常工作。

    正如Jeff所说, 查看TPA3111D1 EVM SCH是一个非常相似的应用程序,这是一个很好的选择。 请向我展示您的SCH吗? 可能是ESD问题还是解决问题?

    此致,

    郑少文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn和Jeff,您好!

    非常感谢您的回复! 我不知道单变量。 我已找到原理图,它与数据表PBTL示例几乎相同(增益设置为20dB),但此处以红色标记了一些差异:

    我注意到一些可能相关的要点:

    i) PBTL的100k系列电阻被省略,引脚直接连接到AVCC。 PVCC转换速率由PVCC电容的充电时间(ME的总电阻为400uF)决定,对于来自电源开关的1欧姆的线路阻抗,我计算出在24V电源下它可以超过10V/ms。 这是否会导致IC故障?

    ii)/fault输出通过电容器耦合到接地,并且有一个可选跳线也连接到接地(保持打开)。 此输出是否可以容忍对地短路?

    最后,这些板材是来自中国,我确实考虑了它们可能含有假部件的可能性。 您是否知道有任何假货? 董事会本身的质量相当差。 以下是设备的照片:

    再次感谢您的快速和乐于助人的支持!

    此致,

    Trinity

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Trinity:

    PBTL的100k系列电阻器用于在PVCC转换速率过高时保护此引脚。 如果PBTL针脚损坏,设备可能在PBTL模式或BTL模式下工作,甚至在未知模式下工作。 如果它在BTL模式下工作,则会触发OC故障,因为OUTPL和OUTNL连接在一起(与OUTPR和OUTNR相同)。 因此,基本上这种电阻器在 应用中是必需的。  

    而且,将故障引脚连接到GND不会损坏设备。

    我认为您可以 先焊接好的设备,然后看看问题是否仍然存在。  如果是,我们将继续查找  此主板上可能存在的应用程序问题。   

    此致,

    郑少文