This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3116D2:通过SDZ禁用时的输出级泄漏电流

Guru**** 2350610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3116D2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593895/tpa3116d2-output-stage-leakage-current-when-disabled-via-sdz

部件号:TPA3116D2
你(们)好 我们正在将单声道模式的TPA3116D2设计成需要检查扬声器连接完整性的产品。 这是通过拉动SDZ低电平并通过47k向其中一个输出施加大约2.5V电压,并通过另一个47k将另一个输出拉至地电位来实现的。 然后,我们的处理器通过合适的衰减器和滤波器测量输出引脚之间的电压。 但是,当SDZ被拉低时,TPA3116D2的输出似乎泄漏到地面,我们看不到预期的直流电压。 您是否有任何有关在SDZ被拉低且输出预期为Hi-Z时"查看" TPA3116D2输出的泄漏的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Alex! 感谢您的提问,Shawn可以进一步了解。 我还有一个问题要问您...您知道我们已发布了此设备的新版本吗? 它称为TPA3128 ,www.ti.com/.../TPA3128D2,具有所有相同的功能,但还提供超低空闲功耗。 如果这是更好的选择,请告诉我。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    当TPA3116D2 上的SDZ引脚设置为低电压时  ,每个输出引脚的接地电阻为60K欧姆。 因此,在PBTL模式下,30K HOM电阻位于 输出 和GND之间。

    此致,

    郑少文   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Shawn。 这非常有帮助。 您说每个输出上的电阻器为60K欧姆;您能否给出这些电阻的容差或值范围? 我认为,由于它们是片上的,所以它们的准确度可能不是很高,但了解我们计算的范围会很有用。 感谢您的持续支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    正如您所说,这些电阻 不是很精确,并且随环境温度而变化。 它们在正常温度下约为60kOhm,并 为   每个脱脂C更改0.4 %。

    此致,

    郑少文