请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPA3116D2 你(们)好 我们正在将单声道模式的TPA3116D2设计成需要检查扬声器连接完整性的产品。 这是通过拉动SDZ低电平并通过47k向其中一个输出施加大约2.5V电压,并通过另一个47k将另一个输出拉至地电位来实现的。 然后,我们的处理器通过合适的衰减器和滤波器测量输出引脚之间的电压。 但是,当SDZ被拉低时,TPA3116D2的输出似乎泄漏到地面,我们看不到预期的直流电压。 您是否有任何有关在SDZ被拉低且输出预期为Hi-Z时"查看" TPA3116D2输出的泄漏的信息?