https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593668/pcm2707-minimal-test-circuit
部件号:PCM2707
在承诺进行更精细的设计之前,我想先快速尝试一下。 特别是,我想了解Linux识别设备时是否有任何意外之处(主要对Ubuntu感兴趣)。
如果我只想看到设备出现在"Sound Settings"(声音设置)对话框中,而不考虑是否能够听到实际声音, 我想,绝对最小的设置就是将12MHz晶体和四个USB引脚连接到PCM2707中相应的四个引脚。 (即 :VBUS连接到引脚24,D+连接到引脚23,D-连接到引脚22,GND连接到引脚20 - DGND)
实际上,就是这样--所有*其它引脚都未连接。 这是否应激活USB设备并显示在主机的"Sound Settings"(声音设置)对话框中? (我的问题也不是: 这是否有效? 问题是: 这是否应该起作用?)
我刚刚尝试过,但它未显示在Ubuntu 14.04 的"Sound Settings"(声音设置)对话框中。 (免责声明: 我知道我可以简单地尝试添加缺失的组件和连接,然后看看; 但是原型设置使组件中的焊接有点困难,因此我想我会询问一些提示/指针,以帮助我将更改最小化,从而进行快速测试)
谢谢!
卡洛斯
--