This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM2707:最小测试电路

Guru**** 2353690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/593668/pcm2707-minimal-test-circuit

部件号:PCM2707

在承诺进行更精细的设计之前,我想先快速尝试一下。  特别是,我想了解Linux识别设备时是否有任何意外之处(主要对Ubuntu感兴趣)。

如果我只想看到设备出现在"Sound Settings"(声音设置)对话框中,而不考虑是否能够听到实际声音, 我想,绝对最小的设置就是将12MHz晶体和四个USB引脚连接到PCM2707中相应的四个引脚。  (即 :VBUS连接到引脚24,D+连接到引脚23,D-连接到引脚22,GND连接到引脚20 - DGND)

实际上,就是这样--所有*其它引脚都未连接。  这是否应激活USB设备并显示在主机的"Sound Settings"(声音设置)对话框中?  (我的问题也不是: 这是否有效?  问题是: 这是否应该起作用?)

我刚刚尝试过,但它未显示在Ubuntu 14.04 的"Sound Settings"(声音设置)对话框中。  (免责声明: 我知道我可以简单地尝试添加缺失的组件和连接,然后看看; 但是原型设置使组件中的焊接有点困难,因此我想我会询问一些提示/指针,以帮助我将更改最小化,从而进行快速测试)

谢谢!
卡洛斯
--

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Carlos,

    通常,我们建议尽可能接近数据表中的示意图。 此设备需要连接一些硬件引脚才能建立某些操作模式,因此建议确保设备的所有配置引脚,去耦点,接地和电源均已正确连接。

    此致,

     -Diego Mel é ndez López ñ a
      音频应用工程师