This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5711PHPEVM:通信问题

Guru**** 2350100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/592486/tas5711phpevm-the-communication-issue

部件号:TAS5711PHPEVM

大家好,

客户正在使用TAS5711PHPEVM。 现在,当USB电缆连接到PC时,EVM板无法与PC进行通信。

USB电缆可以 正确连接到PC。 某些屏幕截图位于附件中。

您能否提供一些支持?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey! Alex可以进一步跟进您的设置问题,但首先要检查的一个快速事项是确保您的PC的USB确实提供了完整的5V电源? 这是印刷电路板上USB电路的实际动力,有些PC并不总是提供5V电源。 谢谢,Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    此错误听起来像是i2c问题。 如果设备按Jeff建议的方式正确通电,请检查设备地址。 您可以通过单击在帖子的第二个屏幕截图中打开的内存工具窗口上的"更改设备地址"按钮来执行此操作。 如果设置为34,则将其更改为36,看看这是否解决了问题。

    此致,

    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    感谢您的支持。 客户已验证PC的USB端口可以输出+5V电压,IIC地址可以从34更改为36

    通过内存工具。 附件是更改后的IIC地址的屏幕截图。 但同样的问题仍然存在。

    客户是否还有其他原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    根据您的屏幕截图,地址仍为34。 当出现“address successfully changed (地址更改成功)”窗口时,设备地址将显示为36而不是屏幕截图中所示的34。 请参阅下文。 请确认客户是否正确地将地址更改为36。

    如果这不能解决问题,则此EVM上存在一个问题,即在EVM的默认配置中,A_SEL引脚(为i2c选择地址)未正确上拉或下拉。 我昨天进行了测试,在更改为地址36后能够与设备通话,并且在A_SEL引脚上测量到~2.2V。 但是,如果客户对地址36不满意,我想排除的另一个问题是A_SEL针脚上的2.2V电压,应该是3.3V或0V。 减压下拉电阻器R2应允许A_SEL引脚上升至AVDD,这将为设备设置地址36,但请确保客户将其地址设置为36而不是34,否则现在可以使用。

    总结

    1. 确保客户的设备地址设置为36
    2. 除去R2并检查A_SEL针脚上的电压是否为AVDD
    3. 如果A_SEL仍不等于AVDD,在R1上安装15千欧的电阻器,这将有助于提高电压

    此致,

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    谢谢。 我将与客户确认。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alex:

    客户已将IIC地址设置为36。 并为 R1添加15K电阻。 然后,他测试A_SEL针脚电压。   A_SEL针脚电压为3.3V。

    但设备仍无法与PC通信。 请检查"附加"屏幕截图。

    还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:

    客户是否尝试使用另一台计算机? 这将帮助我们排除软件/驱动程序问题。 此外,如果他们碰巧有另一个EVM或PSIA板,则将该板切换并尝试也会很有帮助。

    最佳,

    Alex