This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2552:播放音乐时音频中断

Guru**** 2840900 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1093134/tas2552-audio-drop-when-playing-music

部件号:TAS2552

各位专家,您好!

客户投诉在3W/4R输出时TAS2552的音频下降,我发现在以下条件下播放音乐时TAS2552 EVM会重复出现音频下降问题:

VBAT=4V,IOVDD=DVDD=1.8V,扬声器=4欧姆。来自AP I2S的信号输入,初始化reg,如下所示:

W 80 01 12
W 80 08 10
W 80 03 5D
W 80 04 00
W 80 05 13.
W 80 06 00
W 80 07 C8
W 80 09 00
W 80 0A 00
W 80 0B 8F
W 80 0C 58.
W 80 12 17
W 80 14 0F
W 80 0D D8
W 80 0E 00
W 8002 EC
W 80 21 02
W 80 21 01
W 80 21 04.
W 80 21 07
r 80.3201万 #读取并保存寄存器0x32的值
w 80 32 ED #0bYYXXXXXX这里YY改为11,XXXXXX保留在上述步骤中读取的其他位中的值。
W 80 21 07
W 80 01 14.
W 80 01 10

当输入信号为0dB正弦波时,输出将发出咔嗒声,但不会触发音频下降。

当输入信号更改为 Hotel California.wav时,它将触发音频下降,寄存器0x00将读出0x02。 即使将输入信号降低到-3dB (在AP)上,它仍然可以触发音频下降。

请帮助分析此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anderson:

    感谢您提供脚本和更多详细信息,我将尝试在我的端复制并检查导致此行为的原因。
    我将在明天或下周初的春季假期后收到一些反馈。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anderson:

    我正在跟进电子邮件线程。

    此致,
    Ivan Salazar
    应用工程师