Other Parts Discussed in Thread: TAS2552
各位专家,您好!
客户投诉在3W/4R输出时TAS2552的音频下降,我发现在以下条件下播放音乐时TAS2552 EVM会重复出现音频下降问题:
VBAT=4V,IOVDD=DVDD=1.8V,扬声器=4欧姆。来自AP I2S的信号输入,初始化reg,如下所示:
W 80 01 12
W 80 08 10
W 80 03 5D
W 80 04 00
W 80 05 13.
W 80 06 00
W 80 07 C8
W 80 09 00
W 80 0A 00
W 80 0B 8F
W 80 0C 58.
W 80 12 17
W 80 14 0F
W 80 0D D8
W 80 0E 00
W 8002 EC
W 80 21 02
W 80 21 01
W 80 21 04.
W 80 21 07
r 80.3201万 #读取并保存寄存器0x32的值
w 80 32 ED #0bYYXXXXXX这里YY改为11,XXXXXX保留在上述步骤中读取的其他位中的值。
W 80 21 07
W 80 01 14.
W 80 01 10
当输入信号为0dB正弦波时,输出将发出咔嗒声,但不会触发音频下降。
当输入信号更改为 Hotel California.wav时,它将触发音频下降,寄存器0x00将读出0x02。 即使将输入信号降低到-3dB (在AP)上,它仍然可以触发音频下降。
请帮助分析此问题。