This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] [DSP/Codec/AMP]针对电动车应用的音频解决方案建议的请求

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1092368/dsp-codec-amp-request-for-audio-solution-proposal-for-electric-vehicle-application

主题中讨论的其他部件:TAS2505

大家好,TI支持团队

一位客户正在寻找一款适用于电动车的音频解决方案。

我过去使用TAS2505的历史,我正在寻找一种将两个音频信号与两个TAS2505结合在一起的解决方案。

第一个块是客户要配置的块。

由于我们使用了一个现有TAS2505,我们正在考虑通过添加一个附加TAS2505来合并。

我想到了三个概念,但请在所附概念中推荐可能的解决方案和产品。

谢谢。

此致,

MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以知道谁是客户吗?这是汽车音响吗? 他们何时需要proto构建?

    请看一下支持多个Dais的AIC3262/3/8,这样您就不需要2个编解码器。

    TAS2505是智能放大器,根据您的应用,您可能仍需要其中的2个。

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3262

    这些AIC326x器件确实内置于miniDSP。

    如果您有更多问题,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,pdjuandi

    感谢您的回复。

    最终客户不能披露。

    我还有其他问题。

    1.默认情况下,音频输入为I2S。

      -是否可以在内部合并两个I2S输入并通过DOUT输出至SPK AMP?

      -合并的音频信号输出是否通过线路输出?

      ——为了只使用相应的功能,我认为这是一个有点过规格的产品。 还有什么比这更简单的事情可以做吗?

    2.使用推荐的部件时,请推荐合适的6~10W SPK型放大器。 (I2S输入或模拟输入)

    谢谢。

    此致,

    MJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.如图所示,可以通过输出模块进行混合,每个I2S都将配置左或右DAC -您是否考虑到这一点? 有一个环回选项,但不能混合在数字中。

    2.下面是数字或模拟输入至少为6-10W的扬声器安培列表。

    https://www.ti.com/audio-ic/amplifiers/speaker-amplifiers/products.html#p2982=Analogue%20Input;Digital%20Input&p342=6;10

    此致。