This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3101:使用TLV320AIC3101 IC通过I2S发送麦克风数据

Guru**** 2382230 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094127/tlv320aic3101-send-microphone-data-with-i2s-using-tlv320aic3101-ic

部件号:TLV320AIC3101

大家好,

我正在开发 TLV320AIC3101  IC。
这款IC与I2C协议兼容,我没有问题。

这是我的主要问题
我正在  差分模式下使用电容式麦克风录制声音。
我想通过I2S将模拟麦克风数据发送到另一个微控制器。 我想使用I2S在    差分模式下使用MIC1RP引脚和MIC1RM引脚发送数据

我设置了以下寄存器:
1- REG 1为0x80
2- REG 2为0xAA
3- reg 8为0xd0
4-第16条是0x70
5- REG 22是0xac

现在,使用这些设置,I2S输出不会改变。
请引导我

谢谢

此致

交水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    下面是您可以遵循的结构图及其寄存器。

    您需要配置时钟设置,此PLL计算器也可以在以下链接中为您提供帮助。

    https://www.ti.com/product/TLV320AIC3101

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,专家,

    感谢您的快速回复。

    客户还有其他问题:

    1-是否有更高质量的照片发送给我?
    我真的需要它。
    2-我想知道如何将TLV320AIC3101 IC作为声卡连接到Raspberry Pi?  

    我想将TLV320AIC3101连接到Raspberry Pi 3
    然后使用麦克风连接的TLV320AIC3101 IC在Raspberry Pi中录制声音

    您能提供一些建议吗?

    此致,
    交水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.让我们尝试使用此版本。

    e2e.ti.com/.../AIC3101.pdf

    2.不幸的是,我们不是这种整合的专家。

    此致。