大家好,
我正在开发 TLV320AIC3101 IC。
这款IC与I2C协议兼容,我没有问题。
这是我的主要问题
我正在 差分模式下使用电容式麦克风录制声音。
我想通过I2S将模拟麦克风数据发送到另一个微控制器。 我想使用I2S在 差分模式下使用MIC1RP引脚和MIC1RM引脚发送数据
我设置了以下寄存器:
1- REG 1为0x80
2- REG 2为0xAA
3- reg 8为0xd0
4-第16条是0x70
5- REG 22是0xac
现在,使用这些设置,I2S输出不会改变。
请引导我
谢谢
此致
交水