This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255-Q1:效率和其他组件选项

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255-Q1, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1094046/tpa3255-q1-efficiency-and-other-component-options

部件号:TPA3255-Q1
主题中讨论的其他部件: TPA3255

1)根据我的测量, TPA3255-Q1在 运行时本身使用~6瓦。 是否有方法可以降低芯片的功耗以提高其效率? 无论 是否连接到任何设备,它都使用6瓦。

2)是否有更好或更高效的芯片来驱动10瓦特时的2欧姆负载? 在该水平上,芯片的效率仅为~50 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pete

    1.选择更大的电感器和更小的PWM频率,有助于提高效率。 但是效率不是很好,因为TPA3255在使用2欧姆电阻器时可提供高达600W的功率,在仅为6W的输出上不能期望太高。  

    2.您可以检查TPA3128/TPA3110/TPA3112等3110等设备3112设备。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,还有两个问题:

    1)在TPA3128/TPA3110/TPA3112等3110等器3112器件中 ,为什么当电源电压下降时效率会上升?

    2)这些在低功率因数下如何工作? 功率因数未在数据表中提及。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pete

    1. PVDD电压将直接影响MOSFET开关损耗。 根据需要使用最低的PVDD。

    2.我们没有这方面的数据。 如果功率因数不是1,您可以将数据表中的有功功率P替换为视在功率S。 结果不应改变太多。